Consulter la FAQ

Comment raccorder un télérupteur TL+ sur un réseau triphasé ?

Date de publication : 10 juillet 2020

Le raccordement de la puissance et de la commande doit impérativement être réalisé avec la même phase.

Exemple de câblage à ne pas faire : RISQUE de court-circuit si appui simultané sur 2 BP de phases différentes.


Exemple de câblage à respecter : En cas de distribution Tri+N, il est conseillé de câbler les BP de commande locale et centralisée sur le Neutre. Les sorties A2 des TL peuvent alors être raccordées à n'importe qu'elle phase.





 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.