Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Protection différentielle 300mA avec disjoncteur compact NS 1000A ?
Pour réaliser la protection différentielle on utilise le relais vigirex différentiel RH99M référence 56173 + cadre sommateur calibre 1250A référence 56053 + bobine MX référence 33662 pour tension 220Vac. Le tore vont détecter le courant de fuite en mA, il va envoyer la valeur différentielle au relais vigirex, par suite le relais va envoyer un signal au bobine MX du disjoncteur pour le déclencher.
Cela vous a-t-il été utile ?