{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les remplacements possibles pour les références 84035 et 84015

1- La référence 84035 est la référence d'un transformatuer triphasés 400/400V puissance 10KVA, le remplacement de cette référence est 84235.

2- La référence 84015 est la référence d'un transformatuer triphasés 400/230V puissance 10KVA, le remplacement de cette référence est 84215.

Lien du catalogue présentant les caractéristiques techniques des transformateurs ci-dessous.
https://www.se.com/ww/en/product-range/63477-bc-imprego/

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus