{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les spécifications techniques avec lesquelles les batteries de compensation BLRCH conforment

1) Tension assignée : 400V triphasé
2) Fréquence assignée : 50Hz
3) Tolérance sur valeur de capacité : -5, +10%
4) Température : Air ambiante : 50°C
5) Surtensions max admissible: 1.1 x Vn (8h sur 24h selon 60831)
6) Degré de protection : IP20 pas IP31
7) Dispositif de décharge:  Décharge 50V/1min
8) Tension d'isolement 3KV conformément à la norme IEC 60831
9) Surcharge admissible 1.5xIn

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus