{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est ce qu'il ya la possibilité d’installer un Variateur de vitesse ATV61 de puissance 560kw pour une tension de 690v. dans une colonne variateur ATV61 DU TABLEAU OKKEN - Temperatur35°C et IP 31 OU 41

Il n'est pas possible d'installer ATV61 dans cellule Okken,meme dans la cellule de largeur 1150mm parce que l'espace interne ne suffira pas l'installation de ATV61.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
Altivar 61
En savoir plus
Gamme :
Altivar 61