{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction de l'afficheur de tableau FDM128?

L’afficheur FDM128 est un afficheur Ethernet intelligent.

Il a été conçu pour collecter les informations provenant au maximum de 8 dispositifs via le réseau Ethernet.

L’afficheur de tableau FDM128 peut être raccordé à une option de communication Micrologic (module de communication de disjoncteur BCM ULP via IFE).

Il utilise les capteurs et la capacité de traitement de l’unité de contrôle Micrologic.

Il est facile à utiliser et ne nécessite pas de logiciel ni de réglages spécifiques.

L’afficheur FDM128 présente un grand écran mais est peu profond.

Il s’agit d’un afficheur graphique avec écran antireflet rétroéclairé qui facilite la lecture même si
l’éclairage du local où il se trouve est faible et l’angle de vision mauvais.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus