{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction de l'auxiliaire TCE pour disjoncteur Compact NS630b à 1600? Et comment l'installer?

L'auxiliaire TCE est utilisé pour la protection de terre et de neutre avec le déclencheur type micrologic 6.

Il s’utilise avec les disjoncteurs 3P et s’installe sur le conducteur neutre dans les cas suivants :
  • protection du neutre (avec Micrologic P).
  • protection de terre de type résiduelle (avec Micrologic A, E, P).
Le calibre du TC doit être compatible avec le calibre nominal du disjoncteur :
  • NS630b à 1600 A : TC 400/1600
  • NS1600b à 3200 A : TC 400/2000.

Pièce(s) jointe(s)

TCE.PNG.pngTCE.PNG.png [10.28 KB]
En savoir plus
Gamme :
T-CE
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
T-CE