Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la fonction du module batterie pour disjoncteur Compact NS630b à 3200? Et quelles sont ses caractéristiques?
Le module batterie permet de conserver l’affichage et de continuer de communiquer
avec le superviseur en cas de coupure d’alimentation de l’unité de contrôle
Micrologic : il s’installe en cascade entre le Micrologic et le module AD.
Caractéristiques:
avec le superviseur en cas de coupure d’alimentation de l’unité de contrôle
Micrologic : il s’installe en cascade entre le Micrologic et le module AD.
Caractéristiques:
- Autonomie : 4 heures environ.
- Fixation sur tôle verticale ou rail symétrique.
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?