{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction du capot de plombage pour disjoncteur Compact NS630b à 3200? Et quelles sont ses caractéristiques?

Un capot de plombage protège l’accès aux commutateurs de réglage.

Lorsque le capot est fermé :
  • Pas de réglage par clavier. Un ergot cassable permet de lever cette interdiction
  • accès à la prise test
  • accès au bouton test de la fonction protection terre ou différentielle.
Caractéristiques:
  • Capot transparent pour les unités de contrôle Micrologic de base et Micrologic A, E.
  • Capot opaque pour les unités de contrôle Micrologic P.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?