{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction de la pile de rechange pour disjoncteur Compact NS630b à 3200?

Une pile alimente les diodes identifiant les causes de déclenchement.

Sa durée de vie est de 10 ans environ.

Un bouton test en face avant de l’unité de contrôle permet de vérifier l’état de la pile
qui peut être remplacée sur site lorsqu’elle est déchargée.

Cela vous a-t-il été utile ?