{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment raccorder les disjoncteurs GV3?

Les disjoncteurs GV3 ont un raccordement par vis BTR (6 pans creux) avec serrage par clé Allen n° 4.

Ce raccordement utilise le système EverLink® à compensation de fluage (1) (brevet Schneider Electric).

Cette technique permet d’assurer un couple et une qualité de serrage permanente, afin d’éviter le fluage des câbles.

Les disjoncteurs GV3 sont également proposés avec raccordement par cosses ​fermées.
Ce type de raccordement répond aux besoins de certains marchés asiatiques et aux applications à fortes vibrations, comme le transport ferroviaire.

(1) Fluage : phénomène normal d’écrasement du cuivre des conducteurs, qui s’amplifie dans le temps.

Cela vous a-t-il été utile ?