{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 D09...D38 et LC1 DT20…DT40?

Consommation moyenne à 20 °C :
  • appel (cos Ф = 0,75) 70 VA,
  • maintien (cos Ф = 0,3) 50 Hz : 7 VA, 60 Hz : 7,5 VA
Domaine de fonctionnement (ϴ < & = 60 °C) : 50 Hz : 0,8…1,1 Uc, 60 Hz : 0,85…1,1 Uc.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus