{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif pour contacteurs LC1 D40A…D65A, LC1 DT60A et LC1 DT80A?

Consommation moyenne à 20 °C :
  • appel (cos ϴ = 0,75) 160 VA,
  • maintien (cos ϴ = 0,3) 50 Hz : 15 VA, 60 Hz : 15 VA.
Domaine de fonctionnement (ϴ < & = 60 °C) : 50 Hz : 0,8…1,1 Uc, 60 Hz : 0,85…1,1 Uc.

Schneider Electric Francophone Africa

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus