{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines large plage courant continu pour applications spécifiques pour contacteurs LC1 F265 et LC1 F330?

Bobines à large plage : 0,7…1,25 Uc.

Consommation moyenne :
  • appel : 515…1600 W
  • maintien : 2,7…8,5 W

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
TeSys F
En savoir plus
Gamme :
TeSys F