{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment raccorder les relais tripolaires de protection thermique TeSys D?

LRD 01 à LRD 35
Ces relais sont prévus pour un raccordement par vis-étriers.
Ils peuvent être fournis avec raccordement par bornes à ressort et par cosses fermées (1).

LRD 04L à LRD 32L
Ces relais sont prévus pour un raccordement par vis-étriers.
Ils peuvent être fournis avec raccordement par cosses fermées (1).

LRD 313 à LRD 365​
Ces relais ont un raccordement par vis BTR (6 pans creux).
Le serrage se fait par clé Allen n° 4 isolée.
Ce raccordement utilise le système EverLink® à compensation de fluage (2) (brevet Schneider Electric).
Cette technique permet d’assurer un couple et une qualité de serrage permanente.
Ces relais sont également proposés avec raccordement par cosses fermées (1).

LRD 3361 à 4369, LR2 D3561 à D3563
Ces relais sont prévus pour un raccordement par vis-étriers.
Ils peuvent être fournis avec raccordement par cosses fermées (1).

(1) Le raccordement par cosses fermées répond aux besoins de certains marchés asiatiques et aux applications à fortes vibrations, comme le transport ferroviaire.
(2) Fluage : phénomène normal d’écrasement du cuivre des conducteurs, qui s’amplifie dans le temps.

Cela vous a-t-il été utile ?