{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la description des relais tripolaires de protection thermique TeSys D?

Les relais tripolaires de protection thermique TeSys D sont destinés à la protection
des circuits et des moteurs alternatifs contre les surcharges, les coupures de
phases, les démarrages trop longs et les calages prolongés du moteur.

1 Bouton de réglage Ir.
2 Bouton Test.
L’action sur le bouton Test permet :
- le contrôle du câblage du circuit de commande,
- la simulation du déclenchement du relais (action sur les 2 contacts “O”  et “F”).
3 Bouton Stop. Il agit sur le contact “O” et est sans effet sur le contact “F”.
4 Bouton de réarmement.
5 Visualisation du déclenchement.
6 Verrouillage par plombage du capot.
7 Sélecteur de choix entre réarmement manuel et automatique.

Les relais LRD 01 à 35, LRD 04L à 32L et LRD 313 à LRD 365 sont livrés avec sélecteur en position manuelle protégé par un opercule.
Le passage en position automatique se fait par une action volontaire.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus