{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la description des relais électroniques de protection thermique TeSys LR9D?

Ces relais électroniques auto-alimentés sont conçus pour un montage direct sous les contacteurs LC1D09 à LC1D38.

Le relais électronique auto-alimenté LR9D110S est conçu pour un montage séparé seulement.

En plus de la protection (voir page B11/31), les relais thermiques TeSys LR9D apportent les fonctions supplémentaires suivantes:
  • protection contre le déséquilibre de phase
  • sélection de la classe de départ
  • protection des circuits asymétriques
  • protection des circuits monophasés.
1 Bouton de réglage Ir.
2 Bouton Test.
3 Bouton Stop.
4 Bouton de réarmement.
5 Visualisation du déclenchement.
6 Verrouillage par plombage du capot.
7 Commutateur classe 5/10/20/30.
8 Sélecteur du mode de réarmement.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus