{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la composition du système de gestion de moteurs Tesys T?

Le système est composé :
  • d’un contrôleur de gestion de moteurs LTM R
*avec transformateur de courant intégré jusqu’à 100 A

*au delà de 100 A, par transformateur de courant externe jusqu’à 810 A
  • d’un module d’extension LTM E
  • d’une unité de contrôle opérateur LTM CU
  • d’un logiciel de configuration intégré à l’atelier logiciel SoMove
  • d’accessoires pour la mise en œuvre du système.

Communication:
Le contrôleur LTM R est équipé d’une interface de communication pour permettre la supervision et le pilotage à distance du moteur.
L’ensemble des informations moteur est alors disponible au niveau du système d’automatisme.

Les réseaux disponibles sont :
  • Modbus, CANopen, DeviceNet, ProfiBus DP et Ethernet TCP/IP  (avec 2 protocoles de communication : Modbus/TCP et Ethernet/IP).

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
Tesys T
En savoir plus
Gamme :
Tesys T