{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions de pilotage des moteurs du système TeSys T?

Fonctions de pilotage des moteurs

5 fonctions de pilotages moteurs prédéfinies sont intégrées dans le contrôleur :
  • mode surcharge : surveillance de moteurs pour lesquels la commande n’est pas gérée par le contrôleur
  • mode indépendant : démarrage de moteurs un sens de marche
  • mode direct inverseur : démarrage de moteurs 2 sens de marche
  • mode 2 temps : démarrage de moteurs en 2 temps (étoile-triangle, par autotransformateur et par résistance)
  • mode 2 vitesses : démarrage de moteurs en 2 vitesses (Dahlander, changement de pôle).
Un 6ème mode personnalisé est disponible pour permettre à l’utilisateur la personnalisation d’un mode de pilotage moteur particulier non prédéfini dans le contrôleur.

Cela vous a-t-il été utile ?