{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction du contrôleur LTM R?

Le contrôleur est l’élément central du système de gestion de moteurs.

Il regroupe les fonctionnalités de base telles que :
  • la mesure du courant triphasé par transformateurs de courant intégrés de 0,4 à 100 A (jusqu’à 810 A par transformateurs de courant externes)
  • la mesure du courant de fuite à la terre par tore homopolaire externe
  • la mesure de la température moteur par sonde PTC
  • Les entrées et sorties pour les différents modes de pilotage du moteur, la gestion des défauts et des fonctions annexes.

Cela vous a-t-il été utile ?