{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les caractéristiques du module d’extension LTME?

Entrées
  • 4 entrées logiques TOR (indépendantes).
Alimentations
  • 2 variantes d’alimentation pour les entrées : 24 Vc et 100…240 Va. v Un module d’extension 24 Vc peut être lié à un contrôleur 24 Vc  ou  100...240 Va. v Un module d’extension 100...240 Va peut être uniquement lié à un contrôleur 100...240 Va.
Mesure de tension entre phases jusqu’à 690 V nominal.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
Tesys T
En savoir plus
Gamme :
Tesys T