{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la description du contrôleur LTMR?

Les contrôleurs comprennent en face avant :

1 Alimentation du contrôleur.
2 Raccordement des entrées.
3 Sorties défauts (NO+NC).
4 Raccordement au terminal de dialogue, à un PC ou au module d’extension (RJ45).
5 DEL de signalisation des états du contrôleur.
6 Raccordement au réseau par connecteur (sauf pour DeviceNet) (1).
7 Bouton Test/Reset.
8 Raccordement au réseau par bornier (sauf pour Ethernet TCP/IP).
9 Raccordement d’un tore homopolaire et de sondes de température.
10 Sorties pour le pilotage du moteur.

(1) Le raccordement par chaînage est possible pour Ethernet TCP/IP.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?