{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la définition pour I2 pour les fusible MT?

I2 : courants critiques (courants donnant des conditions voisines de l’énergie d’arc
maximale). Cette intensité soumet le fusible à une plus grande sollicitation
thermique et mécanique.
La valeur de I2 varie entre 20 et 100 fois la valeur de In, selon la conception
de l’élément fusible. Si le fusible peut couper ce courant, il peut aussi garantir
la coupure de courant pour toutes les valeurs comprises entre I3 et I1.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus