{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les Caractéristiques générales pour les fusibles Solefuse?

La gamme des fusibles Soléfuse est fabriquée suivant la norme UTE C64200.
Leur tension assignée va de 7,2 à 36 kV. Ils peuvent être fournis avec ou sans
percuteur et leur poids est d’environ 2 kg.
Ils sont principalement destinés à la protection des transformateurs de puissance
et des réseaux de distribution, mais toujours pour des installations intérieures
(enveloppe en fibre de verre).

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus