{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les Caractéristiques générales pour les fusibles Fusarc?

C’est la gamme de fusibles norme DIN de Schneider Electric.
Lors de la construction de cette gamme, nous avons fait particulièrement attention
à obtenir la dissipation de puissance la plus basse possible.
Il est de plus en plus courant d’utiliser des RMU qui adoptent le gaz SF6 comme
matériel isolant. Etant donné ces conditions opérationnelles, où le fusible va
à l’intérieur d’un puits fusible fermé hermétiquement, quasiment sans ventilation,
l’utilisation de ces fusibles évite le vieillissement prématuré des fusibles eux-mêmes
ainsi que celui de tout le dispositif, qui serait provoqué par un fusible non optimisé.
L’enveloppe de la gamme Fusarc CF jusqu’à 100 A (courant assigné) est faite de
porcelaine marron cristallisée, résistant ainsi aux radiations des rayons ultra-violets,
c’est pourquoi, ils peuvent être installés aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les fusibles de valeurs de courant assigné de plus de 100 A ont des enveloppes
en fibre de verre, seulement pour des installations intérieures.
Vous trouverez la liste complète de la gamme Fusarc CF dans le tableau de la page
suivante. Avec des tensions assignées allant de 3 à 36 kV et des intensités
assignées atteignant 250 A, les clients pourront répondre à leurs besoins quant
à la protection d´appareillages contre les courts-circuits.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus