{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les modes d’opérations pour les variateurs de vitesse Altivar Process?

Les variateurs de vitesse Altivar Process sont conçus pour une utilisation en deux modes opérationnels, afin d’optimiser la puissance nominale des variateurs en
fonction des contraintes du système.
Ces deux modes sont les suivants :
  • Service “Normal duty” (ND) : mode dédié aux applications nécessitant une légère surcharge (jusqu’à 120 %) avec une puissance moteur inférieure ou égale à la puissance nominale du variateur,
  • Service ”Heavy duty” (HD) : mode dédié aux applications nécessitant une surcharge importante (jusqu’à 150 %) avec une puissance moteur inférieure ou égale à la puissance nominale du variateur déclassée d’un degré.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus