{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions du terminal graphique du variateur de vitesse ATV900?

Ce terminal permet :
  • de contrôler, régler et configurer le variateur,
  • de visualiser les valeurs en cours (moteur, E/S et données de process),
  • de visualiser les tableaux de bord graphiques tel que le suivi de la consommation électrique,
  • de stocker et de télécharger des configurations (plusieurs fichiers de configuration peuvent être stockés dans la mémoire de 16 Mo),
  • de dupliquer la configuration d’un variateur sous tension sur un autre variateur sous tension,
  • de copier des configurations à partir d’un PC ou d’un variateur et de les dupliquer vers un autre variateur (les variateurs doivent être sous tension pendant toute la durée des opérations de duplication).

Autres caractéristiques :
  • 24 langues intégrées (alphabets complets) lisibles par la majorité des pays du monde (d’autres langues peuvent être ajoutées, consulter notre site Internet www.schneider-electric.com),
  • Écran rétroéclairé 2 couleurs (blanc et rouge). Si une erreur est détectée, le rétroéclairage rouge s’active automatiquement (la fonction peut être désactivée),
  • Plage d’utilisation : -15…50 °C/+5…122 °F,
  • Degré de protection : IP 65,
  • Courbes de tendance : visualisation graphique de l’évolution, au fil du temps, de variables de surveillance, de données énergétiques et de données de  process,
  • QR codes dynamiques embarqués pour accès contextuel instantané à l’aide en ligne (diagnostics et paramètres, etc.) avec un smartphone ou une tablette,
  • Horloge en temps réel avec pile d’une autonomie de 10 ans assurant les fonctions d’acquisition des données et l’horodatage des événements, même lorsque le variateur est arrêté.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus