{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les fonctions des modules d’extension d’entrées/sorties pour le variateur de vitesse ATV900?

Avec l’installation de modules d’extension d’entrées/sorties, les variateurs Altivar
Process peuvent être adaptés aux applications qui gèrent des capteurs supplémentaires ou spécifiques.

2 modules d’extension sont disponibles :
  • un module avec E/S logiques et analogiques,
  • un module avec sorties relais.
Ces modules sont insérés dans les emplacements A et B sur les variateurs Altivar Process :

1   Emplacement A pour modules d’extension E/S ou modules pour bus de terrain,
2   Emplacement B pour modules d’extension E/S et modules d’interface codeur.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus