{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les applications des résistances de freinage pour le variateur de vitesse ATV900?

Les résistances de freinage sont conçues pour un cycle défini (voir les 3 types de cycles définis
ci-dessous).
En fonction de vos propres applications et cycles, vous pouvez utiliser ces résistances ou définir une nouvelle valeur.
  • Résistances de freinage pour cycles de freinage légers, pour les machines à cycles et inertie. La puissance de freinage est limitée à 1,5 Cn pendant 0,8 s toutes les 40 s.
  • Résistances de freinage pour cycles de freinage moyens pour les machines à inertie élevée et convoyeurs. La puissance de freinage est limitée à 1,35 Cn pendant 4 s toutes les 40 s.
  • Résistances de freinage pour les cycles de freinage sévères de machines à très forte inertie et mouvements verticaux (levage). La puissance de freinage est limitée à 1,65 Cn
pendant 6 s et Cn pendant 54 s toutes les 120 s.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus