{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les applications des filtres sinus pour le variateur de vitesse ATV900?

Pour les applications nécessitant :
  • de grandes longueurs de câble,
  • des moteurs connectés en parallèle,
  • des pompes immergées sensibles aux dv/dt,
  • un transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur.

Cela vous a-t-il été utile ?