Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la description des relais interface étroits RSL?
Les relais interface étroits RSL offrent les avantages d'un encombrement réduit et d'une modularité de montage :
leur faible largeur (6 mm/0,236 in .) permet des gains de place lors de montage sur profilé DIN en fond d'armoire.
Les relais RSL sont disponibles sous deux formes :
leur faible largeur (6 mm/0,236 in .) permet des gains de place lors de montage sur profilé DIN en fond d'armoire.
Les relais RSL sont disponibles sous deux formes :
- Offre pré-montée
- Offre à assembler par vos soins
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus