{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la description des relais interface étroits RSL offre pré-montée?

une référence unique comprenant un relais standard monté sur son embase.
  • L'embase intègre en standard un circuit de protection (contre l'inversion de polarité et la surtension) et une DEL de visualisation.
  • Deux types de connecteurs sont disponibles pour le raccordement des fils : connecteurs à vis ou bornes à ressort.
  • Cette solution pré-montée couvre une large gamme des tensions d'utilisation allant de 12 à 230 V.
1   Relais standard 6 A avec 1 contact “OF”.
2   Levier pour un maintien ou une extraction facile du relais de son embase.
3   Embases : raccordement des fils par connecteurs à vis ou par bornes à ressort.
4   Circuit de protection et DEL de visualisation intégrés pour toutes les embases.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?