{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la description des relais de puissance RPF?

Les relais de puissance RPF2 contacts “OF” ou “F” comprennent :

1  Quatre ou six broches type Faston.
2  Deux broches d’alimentation relais.
3  Un emplacement pour montage sur profilé DIN.
4  Deux trous de fixation pour montage sur panneau.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus