Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la définition de l'application standard pour le démarreur-ralentisseur progressif Altistart 48?
En application standard, l’Altistart 48 est dimensionné pour répondre à :
La protection thermique moteur doit être positionnée en classe 10 .
Exemple : pompe centrifuge .
- Un démarrage à 4 In pendant 23 secondes ou à 3 In pendant 46 secondes, en partant de l’état froid (correspond à un service moteur S1) .
- Un démarrage à 3 In pendant 23 secondes ou à 4 In pendant 12 secondes, un facteur de marche de 50 % et 10 démarrages par heure ou un cycle
La protection thermique moteur doit être positionnée en classe 10 .
Exemple : pompe centrifuge .
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :