Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la fonction du terminal déporté du démarreur-ralentisseur progressif Altistart 48?
Le terminal peut être monté sur la porte d’un coffret ou d’une armoire . Il comporte le même affichage pour la signalisation et les mêmes boutons pour la configuration que
le terminal intégré sur le démarreur . Un commutateur de verrouillage d’accès au menu est situé à l’arrière du terminal .
L’option est composée :
- du terminal déporté,
- d’un kit de montage comprenant un capot, des vis et un joint d’étanchéité IP 54 en face avant,
- d’un câble de raccordement d’une longueur de 3 m/9,84 ft avec un connecteur de type SUB D 9 contacts côté terminal et un connecteur de type RJ45 côté Altistart 48 .
1 L’affichage se fait sous forme de codes ou de valeurs, avec des règles d’affichage, par l’intermédiaire de 3 afficheurs “7 segments”.
2 touches de défilement dans les menus ou de modification des valeurs.
3 “ESC” : touche de sortie des menus (pas d’action de validation) .
4 “ENT” : touche de validation pour entrer dans un menu ou valider la nouvelle valeur choisie .
le terminal intégré sur le démarreur . Un commutateur de verrouillage d’accès au menu est situé à l’arrière du terminal .
L’option est composée :
- du terminal déporté,
- d’un kit de montage comprenant un capot, des vis et un joint d’étanchéité IP 54 en face avant,
- d’un câble de raccordement d’une longueur de 3 m/9,84 ft avec un connecteur de type SUB D 9 contacts côté terminal et un connecteur de type RJ45 côté Altistart 48 .
1 L’affichage se fait sous forme de codes ou de valeurs, avec des règles d’affichage, par l’intermédiaire de 3 afficheurs “7 segments”.
2 touches de défilement dans les menus ou de modification des valeurs.
3 “ESC” : touche de sortie des menus (pas d’action de validation) .
4 “ENT” : touche de validation pour entrer dans un menu ou valider la nouvelle valeur choisie .
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :