{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quand un essai de temps court est effectué après un essai de temps long en mode automatique pour les Micrologic, la trousse d'essai des fonctions complètes FFTK affiche " ÉCHEC". Quelle est la cause?

Quand un essai de temps court est effectué immediatement après un essai de temps long en mode automatique pour les Micrologic, il y a une possibilite de Chevauchement des courbes de temps court et de temps long ,et la trousse d'essai des fonctions complètes FFTK affiche " ÉCHEC"

Solution: Attendre au moins 10 secondes après un essai de temps long avant d'effectuer un essai de temps court.

Cela vous a-t-il été utile ?