Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Lors de l'exécution d'un essai en mode automatique, la trousse d'essai FFTK signale une défaillance, le disjoncteur ne se déclenche pas et aucun temps de déclenchement n'est affiché. Quelle est la cause?
Veuillez trouver ci-dessous les causes probables et leurs solutions:
1-La trousse d'essai n'a pas détecté le déclenchement du disjoncteur. La trousse d'essai a une limite maximale de temps pendant laquelle elle peut injecter un niveau de défaut donné. Elle supprime le défaut si la durée est de 20 % supérieure à la bande de déclenchement maximale pour tout défaut donné.-------->Vérifier si des broches du câble d'essai sont enfoncées ou pliées.
2. La trousse d'essai est endommagée.--------->Contacter le bureau de service local.
1-La trousse d'essai n'a pas détecté le déclenchement du disjoncteur. La trousse d'essai a une limite maximale de temps pendant laquelle elle peut injecter un niveau de défaut donné. Elle supprime le défaut si la durée est de 20 % supérieure à la bande de déclenchement maximale pour tout défaut donné.-------->Vérifier si des broches du câble d'essai sont enfoncées ou pliées.
2. La trousse d'essai est endommagée.--------->Contacter le bureau de service local.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :