{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible d’inhiber la protection Long Retard de l'unité de contrôle Micrologic pour NS/NT/NW?

Vous avez la possibilité de restreindre la plage de réglage du seuil Ir ou d’inhiber la protection Long Retard en changeant le calibreur Long Retard de votre unité de contrôle.

La reference a commander est 33545 sans protection Long Retard.

Merci de noter que en cas d’absence du calibreur Long Retard, votre unité de contrôle peut fonctionner dans le mode dégradé suivant :
- le seuil Ir de protection Long Retard est à 0,4
- la temporisation tr de protection Long Retard correspond à la valeur de la position du commutateur
- la protection à courant Différentiel est inopérante
- les prises de tension sont déconnectées

Cela vous a-t-il été utile ?