Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-ce qu'il y a un disjoncteur avec protection anticorrosion?
Le Masterpact NW avec protection anticorrosion est conçu pour fonctionner dans les ambiances chargées en dérivés sulfureux que l'on rencontre dans des industries qui rejettent des quantités importantes de dioxyde de soufre (SO2) et de sulfure d'hydrogène (H2S).
Ce disjoncteur est conforme aux exigences de la norme CEI 60721-3-3 :
-3C3 pour H2S (concentration de 2,1 à 7,1 x 10-6)
-3C4 pour SO2 (concentration de 4,8 à 14,8 x 10-6)
Ce disjoncteur est conforme aux exigences de la norme CEI 60721-3-3 :
-3C3 pour H2S (concentration de 2,1 à 7,1 x 10-6)
-3C4 pour SO2 (concentration de 4,8 à 14,8 x 10-6)
Cela vous a-t-il été utile ?