Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est le temps de réponse des dispositifs différentiels haute et moyenne sensibilité ?
Le temps de réponse d’un dispositif différentiel est le temps s’écoulant entre l’apparition d’un courant de fuite dangereux et la mise hors service du circuit.
Vous trouveriez en piece jointe le temps de réponse des dispositifs différentiels moyenne sensibilité (100…1000 mA) et haute sensibilité IΔn 30 mA.
Vous trouveriez en piece jointe le temps de réponse des dispositifs différentiels moyenne sensibilité (100…1000 mA) et haute sensibilité IΔn 30 mA.
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?