{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction de L’interrupteur de mise à la terre Masterpact et comment peut-il assurer la sécurité de l'opérateur?

L’interrupteur de mise à la terre Masterpact est utilisé pour interconnecter et mettre à la terre les conducteurs des phases et du neutre d’une installation électrique afin d’assurer la sécurité du personnel lors d’interventions sur le réseau.

Il peut être verrouillé en position de mise à la terre par un à trois cadenas si les conditions suivantes sont satisfaites :
  • l’interrupteur de mise à la terre doit être en position "embroché" dans un châssis équipé d’un kit de mise à la terre
  • l’interrupteur de mise à la terre doit être en position "ON" (Fermé)
Dans ces conditions, l’installation est mise à la terre.
Lorsque l’interrupteur de mise à la terre est verrouillé en position de mise à la terre :
  • il ne peut pas être mis en position "débroché" (un volet empêche l’insertion de la manivelle)
  • il ne peut pas être mis en position "OFF" (Ouvert) (un volet empêche l’accès au bouton poussoir d’ouverture "OFF")

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus