Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il possible d’avoir des contacts auxiliaires dans un NSX équipé du module BSCM (Breaker Status & Control Module)?
Le module BSCM occupe l’emplacement d’un contact O/F et d’un contact SDE.
Le cordon de raccordement "NSX cord" occupe l’emplacement d’un contact SD, comme illustré dans les pages du catalogue en pièce jointe.
Alors, il est possible d’ajouter un contact OF avec les disjoncteurs NSX100/250 et 3 contact OF avec les disjoncteurs NSX400/630, tandis qu’il n’est pas possible d’avoir un contact SD ou SDE à cause de l’existence du module BSCM et NSX Cord.
Le cordon de raccordement "NSX cord" occupe l’emplacement d’un contact SD, comme illustré dans les pages du catalogue en pièce jointe.
Alors, il est possible d’ajouter un contact OF avec les disjoncteurs NSX100/250 et 3 contact OF avec les disjoncteurs NSX400/630, tandis qu’il n’est pas possible d’avoir un contact SD ou SDE à cause de l’existence du module BSCM et NSX Cord.
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?