{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quand est-ce que l'écran LCD de la micrologic P est éteint?

Tant que le disjoncteur de la  P  est fermé,la tension du reseau alimente la micrologic. Même si la tension est moin que 0.2In,l’ecran eat capable de lire le courant et la tension du circuit.
  • Si le disjoncteur est ouvert,et sans Module d’alimentation externe ,l’écran serait éteint
  • Si le disjoncteur est ouvert,et le Module d’alimentation externe 24V DC existe, et connectée à la micrologic ,,l’écran serait allumée et les valeurs courant et tension sont lues.
  • L’option PTE permet l mesure de la tension, quand le disjoncteur est ouvert, parce qu’elle permet à l’unité de contrôle de s’alimenter directement sur le réseau de puissance en amont du disjoncteur

Cela vous a-t-il été utile ?