Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les contraintes principales pour choisir la protection des moteurs?
Associé à un contacteur, le fusible permet de réaliser un dispositif de protection particulièrement efficace pour un moteur MT.
Les contraintes spécifiques que doivent supporter les fusibles sont dues au :
au courant assigné en charge In. Normalement, ce courant Id est d’environ 6 fois l’intensité assignée, (Id/In = 6).
Les contraintes spécifiques que doivent supporter les fusibles sont dues au :
- Moteur à protéger
- Réseau sur lequel il se trouve.
- Le courant de démarrage (Id).
- La durée de démarrage (Td).
- Le nombre de démarrages successifs.
- Quand le moteur est mis sous tension, et pendant toute la période de démarrage,
au courant assigné en charge In. Normalement, ce courant Id est d’environ 6 fois l’intensité assignée, (Id/In = 6).
- La durée Td de démarrage dépend du type de charge entraînée par le moteur.
- Elle est de l’ordre d’une dizaine de secondes.
- Il faut également tenir compte de la possibilité de plusieurs démarrages successifs pour le choix du calibre des fusibles.
- La tension assignée : la tension assignée des moteurs MT est au plus égale à 11 kV.
- Le courant coupé limité : les réseaux comportant des moteurs MT sont
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :