{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quels sont les types de Protection Terre sur Micrologic 6.0 P?

Il y a 2 types de protection
Residual
- Détermine le courant homopolaire, c’est-à-dire la somme vectorielle des courants de phase et du neutre (suivant le type de votre réseau).
Source Ground Return
- Mesure directement par un capteur externe spécifique, le courant de défaut en retour au transformateur par la terre
- Détecte les défauts en amont et en aval du disjoncteur
- Admet une distance maximale entre le capteur et l’appareil de 10 m.

Cela vous a-t-il été utile ?