{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Peut on utiliser les déclencheurs voltemetrique communicants XF et MX dans les inverseurs de source en Masterpact NT/NW?

les déclencheurs MX communicants sont à action fugitive uniquement et ne peuvent être utilisés pour un verrouillage de l’appareil en postion "ouvert". Pour réaliser ce verrouillage, utiliser la commande d’ouverture de sécurité (2ème MX  u MN). En cas d’utilisation des déclencheurs MX ou XF communicants, le 3ème fil (C3, A3) doit être câblé même si le module communication n’est pas installé. Dès que la tension de commande (C3-C1 ou A3-A1) sera appliquée sur les déclencheurs MX ou XF, il est obligatoire d’attendre 1,5 s avant d’envoyer un ordre. Par conséquent, il est recommandé  d’employer les déclencheurs MX ou XF "classique" pour des applications comme les inverseurs de source.

Cela vous a-t-il été utile ?