{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment measure l’unité de contrôle (Micrologic) le tension de réseau en Masterpact NW?

En standard, l’unité de contrôle est alimentée par des prises de tension internes placées en aval du pôle pour des tensions comprises entre 220 et 690 V AC. Sur demande, il est possible de supprimer les prises de tension internes pour es remplacer par un prise de tension externe (option PTE). Ce connecteur permet à l’unité de contrôle de s’alimenter directement sur le réseau de puissance en amont du disjoncteur. Une filerie de 3 m avec ferrite est livrée avec l’option  PTE.

Cela vous a-t-il été utile ?