{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction des porte-fusibles à voyant SBI?

  • Les porte-fusibles SBI assurent la protection contre les surcharges et les courts-circuits.
  • Ils sont utilisés pour des applications industrielles nécessitant un fort pouvoir de coupure.
  • Ils assurent la fonction de sectionnement et ne doivent pas être utilisés comme interrupteur.
  • Ils sont équipés d’un voyant signalant la fusion de la cartouche fusible : à équiper  de cartouche fusible de type aM ou gG (gL-gl) sans percuteur.
Le fusible, à usage général (fusible gG) offre une protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Le fusible, pour accompagnement moteur (fusible aM), offre uniquement une
protection contre les courts-circuits, il est utilisé pour la protection des charges à fort
courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs, ...)

Cela vous a-t-il été utile ?