{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel est le remplacement du localisateur de défaut d’isolement type XD312 ? est-ce qu'on peut utiliser les tores déjà existants ?

Le localisateur de défaut d’isolement type XD312 n'est plus commercialisé, il est remplacé par le type IFL12.

Les anciens tores sont compatibles avec le nouveau type IFL12

Cela vous a-t-il été utile ?