{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-ce qu'on peut utiliser l'impédance de limitation Zx dans un réseau 750V? peut -on l'utiliser dans les hôpitaux?

Les applications de l'impédance de limitation Zx somme comme suit:
  • Réseaux industriels isolés de tension inférieure à 500V CA
  • Non compatible pour l’utilisation dans les salles médicales, ni dans les applications photovoltaïques

Cela vous a-t-il été utile ?